欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

千分尺(LCA和测量-4)

  • 2020.03.17 22:40:33
  • 米思米
  • 3754

千分尺是一种具有代表性的精密测量仪器,在需要以10μm或者1μm为单位进行高精度测量时使用。

(1)千分尺的解说(【照片1】【照片2】)

・千分尺是一种利用螺纹的进给量和旋转角成比例的特点,通过螺距和直径扩大螺纹进给量(长度尺寸)的变化,进行高精度化后的量具。

   ■ 解说
      螺距越小,则越能够精密地测量相当于螺纹进给量的长度。
      直径越大,则越能够精密地定位旋转角(能够精密地读取测定值)。

・【照片1】是具有代表性的千分尺和主要部位的名称。

・关于千分尺的机型选择,应该根据测量对象物的形状和大小选择千分尺的形式和测量范围,此外,应该根据必要精度,选择每刻度为0.01mm或者为0.001mm的类型。


千分尺(LCA和测量-4)

(2)千分尺的读取方法


・标准型千分尺螺距=0.5mm,微分筒的刻度分成50等分,所以每刻度为0.5÷50=0.01mm。

・有时可以通过估读判定每分度的1/10,使测量精确到0.01÷10=0.001mm(1μm)。

   刻度的读取方法(【图1】时)

千分尺(LCA和测量-4)

  1、读取固定套管的刻度值。
     →此时,固定套管基准线之上的刻度值为7mm,基准线之下的刻度值也比7mm靠近零点,所以固定套管读取值=7.0mm。

  2、微分筒刻度的读取值为37。
     →因为使用的千分尺,其每分度=0.01mm,所以微分筒读取值=37×0.01mm=0.37mm。

  3、1项和2项的合计7.0mm+0.37mm=7.37mm即是尺寸测量值。

     (【图1】通过估读,精确到0.001mm单位时的读取方法)

  4、固定套管基准线所指示的微分筒刻度量精确到每刻度的比例时,读取值为37.5。
     →此时,因为基准线之下的刻度以0.01mm为单位,所以
        固定套管读取值=37.5×0.01mm=0.375mm。

  5、据此,7mm+0.375mm=7.375mm,这是通过估读精确到0.001mm时的测定值。

(3)测量时的注意事项

・测量前,应该擦拭干净测砧和测微螺杆的两个测定面,并应该检查确认零点(微分筒的零点线和固定套管的基准线是否一致)。

・擦拭干净测量对象的测定面,不应该有灰尘和异物附着。

・测量力度应该时常固定。为了避免出现个人差异,应该将被测物轻贴到测砧面和测微螺杆上,并旋转棘轮保险器1.5〜2左右,在此状态下进行测量。

・刻度值应该从直角方向读取。

・使用后应该擦拭干净,在螺纹部涂抹微量的优质机油,并保管于湿气和温度变化较小的场所。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities